尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

为您的安全应用保驾护航

输热管网专家

VWS Pipeline-Control主要负责客户Warmtebedrijf Rotterdam安装设备的维护工作,保证设备始终稳定运行。热水通过管道输送至集中供暖地区的运营商,再向Rotterdam地区的数千户居民供暖。VWS Pipeline-Control与Endress+Hauser密切合作,进行安全回路维护。

WS Pipeline-Control是输热管网专家 ©WS Pipeline-Control

主要优势

  • 维护计划和定期功能验证测试提高了安全仪表系统的安全性和过程稳定性

  • 鹿特丹市的热水供应充足

  • 轻松获取详细报告

WS Pipeline-Control是输热管网专家

成功完成运行过程安装即是最好的验证。

Mr. Marc van den Heuvel, Installatiebeheerder Pipeline Control
VWS Pipeline-Control

确保安全、防止损坏、保护环境

VWS Pipeline-Control始终坚持安全至上。荷兰拥有数百公里的管道,用于城市和农村的气体或液体输送。一旦产品规格或体积发生变化就会导致管道损坏,并可能出现潜在人员风险。因此,制定一个最优维护计划十分重要。

为了确保能够达到安全回路要求的安全完整性等级(SIL),需要实时检查安全回路中的所有仪表,并进行正确的评估。不同的应用要求有不同的评估标准,区分为完整功能验证测试或部分验证测试。

在3个不同的安装点进行功能验证试验,总共对22个SIL回路进行测试。SIL回路的输入端包含2台压力变送器、1个PLC和1台泵(1oo2结构)。SIL回路的输出端包含3台压力变送器、1个PLC和1台泵(2oo3结构),如图所示。

联系方式