提升工厂的网络安全性
Endress+Hauser的专业知识和网络安全认证为您的工厂安全保驾护航
在许多行业中,人们通过智能传感器、工业以太网和云应用实现数字化升级改造,网络安全需求与日俱增。为了保证工厂的可用性,最大限度地降低内外部风险,选择合适的仪表和使用正确的方法十分重要。关键的第一步是,找到值得信赖的合作伙伴,始终伴您同行,提供专业支持。
法规要求是另一大网络安全的驱动力。为了更好地保证客户合规,生产出高质量且高安全性的产品,Endress+Hauser集团的产品研发安全流程已通过Rheinland的TÜV认证。我们的工业物联网IIoT研发中心也已通过SQS的ISO 27001认证。不仅如此,我们的IIoT工业物联网云生态系统Netilion也符合ISO 27017标准的要求。
Endress+Hauser的网络安全证书
为了更好地保证客户合规,生产出高质量且高安全性的产品,Endress+Hauser集团的产品研发安全流程已通过TÜV Rheinland的IEC 62443-4-1认证。我们的工业物联网IIoT研发中心也已通过SQS的ISO 27001认证。不仅如此,我们的IIoT工业物联网云生态系统Netilion也符合ISO 27017标准的要求。
网络安全咨询和漏洞报告的详细信息
Endress+Hauser的安全Bluetooth®蓝牙连接技术
人们越来越关注安全访问现场仪表这一技术话题。Endress+Hauser成功研发出高安全性的Bluetooth®蓝牙连接解决方案。
网络安全
您可以免费下载我们的网络安全文件,获取网络安全知识,洞察网络安全态势。
联系方式